This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:启用线路下拉

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1835MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/592765/wl1835mod-enable-line-pull-downs

器件型号:WL1835MOD

大家好、我想知道 WL1835MOD WLAN-EN 和 BT_EN 引脚上的内部下拉电阻是多少? 我想通过电阻分压器网络将这些器拉高、并确保我足够努力地驱动它们。

非常感谢、

Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    WL_EN 和 BT_EN 是高电平有效信号。 因此、除非外部焊盘显式驱动为高电平、否则内部 PD 会使器件保持关断/复位状态。 我们的硬件专家也将进行审核并很快回来。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我很想知道 PD 是什么。 我想通过3.3V 使能输出来控制这些线路、我必须将其分压至1.8V。 为了确保分压器正常工作、了解这些下拉电阻的强度非常重要。 非常感谢您的反馈。 谢谢、Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我实际上在应用手册中找到了答案:电平转换 WL18xx/WL18xxMOD/WL18xxQ
    I/O;

    "WLAN 和蓝牙使能信号

    kΩ 线有一个200k Ω 的内部下拉电阻。 为了符合 WL18xx 唤醒序列
    以确保在电源不稳定时下拉线路。

    如果使能端直接连接到主机1.8V 组或电平转换器、请确保连接到该组
    没有内部主机或电平转换器上拉电阻器、这将超过 WL18xx 下拉电阻。

    建议使用电阻分压器或现有电平转换器的备用 GPIO 进行电平转换
    WL18xx I/O。"

    非常感谢!
    Dave
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    太棒了 您获得了正确的文档。 感谢您的指出。

    此致