This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3200MOD:适用于 Azure Device SDK 的 MQTT 示例

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200, CC3220MOD, CC3120MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/592892/ccs-cc3200mod-mqtt-example-for-azure-device-sdk

器件型号:CC3200MOD
主题中讨论的其他器件:CC3200CC3220MODCC3120MOD

工具/软件:Code Composer Studio

你好

是否有 für CC3200和 Azure Device SDK 的 MQTT 协议示例?
 目前似乎只有一个 http 示例:

https://github.com/Azure/azure-iot-device-ecosystem/blob/master/get_started/ti-rtos-ti-cc3200-c.md

您将来是否提供 MQTT 示例? 还是 CC3120MOD/CC3220MOD?

此致
Thomas

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:

    我们目前没有连接到 Azure 服务器的 MQTT 示例。
    但是、您可以使用现有的 MQTT 示例并更新服务器参数(提供的 HTTP 示例应可帮助您完成此操作)。

    BR、
    Kobi