This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220:无线电工具更新

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220R, CC3200, CC3100, CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/592685/cc3220-radiotool-update

器件型号:CC3220

CC3220的无线电工具是否会有更新?  上一个版本是一年多前发布的、我假设对于不同的 simplelink 驱动程序、可能需要对此工具和相应的固件进行更新。  我知道网络终端示例的无线电工具功能、但更喜欢 TI 在无线电工具程序中提供的接口。

或者、为 CC3200编写的旧固件是否"足够好"以便在 CC3220R 上运行?  CC3220的网页指向无线电工具、但提及 CC3220的无线电工具页面(Wiki 或其他)上没有提及。

谢谢、

Trevor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Trevor -  

    此处提供了用于 CC3120和 CC3220的无线电工具(已于今年2月发布)-(与用于 CC3200/CC3100的工具不同、仅供参考)

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    完美,一定要错过
    -trevor