This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100MOD:天线迹线阻抗

Guru**** 2390735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/592538/cc3100mod-antenna-trace-impedance

器件型号:CC3100MOD

我正在尝试设计天线导线并计算布线宽度。 在 FR4 2侧 PCB 上、1、5mm 厚和35um 铜、我在微带 PCB 堆栈中获得100mil 以上的布线宽度、在带状堆栈中获得50mil 以上的布线宽度。

为了检查我的计算、我为 TI 评估板进行了计算。 TI 电路板具有35um 铜、芯片0.92mm、FR4双面 PCB、天线轨道宽度(测量值)为20mil。 根据这些数据、我在微带模式下得到92.5欧姆、在带状模式下得到61欧姆、但在 EVB PCB 上、天线布线布置在顶层、这意味着 m Ω 模式。

我弄错了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michal、

    必须在射频迹线周围包含 GND 才能进行正确计算。 您需要将其视为共平面波导、而不是简单的微带、即使它位于顶层。 这就是参考板的设计方式。

    但愿这对您有所帮助。

    谢谢、
    Riz