This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100BOOST:MSP430FR5969 Launchpad 构建错误的 WLAN 站?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100, MSP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/592293/cc3100boost-wlan-station-for-msp430fr5969-launchpad-build-errors

器件型号:CC3100BOOST
主题中讨论的其他器件:CC3100MSP430FR5969

您好!

  我将 MSP430FR5969 Launchpad 的 WLAN 站从 CC3100 SDK 1.2.0导入到了我的 CCS 工作区。 我在下面得到这些构建错误。 我使用的是 TI 4.4.8编译器。 如何解决这些问题。

错误:

make:***缺少分隔符。  停下。 spi.d /Getting Started_With wlan_station/Debug/SPI line 36 C/C++ Problem

SPI.d 第36行。

C:/ti/ccsv7/ccs_base/msp430/include/msp430fr5969.h:  

警告:

#10204-D 无法将索引库"libmath.a"解析为兼容库 Getting Started_With _WLAN_station C/C++问题

-克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kel:

    libmath 不是必需的、可以从链接器输入中删除。
    我无法重现 SPI 错误。

    在重建项目之前、您是否清理过该项目?
    您的 CCS 版本是什么?

    BR、
    Kobi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我删除了 libmath.a、清理了项目并完成了全部重建。 它构建时没有错误。 谢谢。

    -克尔