This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SIMPLELINK-CC3220-SDK:MacOS 上 SimpleLink CC3220 SDK (v.1.30.01)的安装修复程序

Guru**** 2549960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/592388/simplelink-cc3220-sdk-installation-fix-for-simplelink-cc3220-sdk-v-1-30-01-on-macos

器件型号:SIMPLELINK-CC3220-SDK

用户已报告在 MacOS 上安装 SimpleLink CC3220 SDK (v.1.30.01)时遇到问题。  Finder 无法将下载的 SDK 识别为应用程序。  

在发布修补程序之前,作为一种变通办法,请执行以下操作*:

  1. 安装 p7zip (我更喜欢使用 BREW 安装实用程序)

  2. 在端子中、键入:7za x ~/Downloads/simplelink_cc32xx_sdk1_30_01_03.app.7z

  3. 在 终端类型: chmod +x ~/Downloads/simplelink_cc32xx_sdk1_30_01_03.app/Contents/MacOS

  4. 现在双击安装程序、然后通过 GUI 界面进行安装

*注意:您的文件路径可能会根据您下载文件的位置而变化。  上述文件路径假设 SDK 位于您的下载文件夹中。  如果您已更改文件夹、请相应调整以上路径。

如果您对解决方法有任何疑问、请告知我们!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的详细说明、Bryan!