This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100MOD:提供 Simplelink 主机驱动程序1.0.1.11

Guru**** 2638685 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100SDK, CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/586424/cc3100mod-simplelink-host-driver-1-0-1-11-availability

器件型号:CC3100MOD
Thread 中讨论的其他器件:CC3100SDKCC3100

我刚才下载了 CC3100SDK-ServicePack v1.0.1.11-2.9.0.0、并注意到它需要 Simplelink 主机驱动程序 v1.0.1.11。 我们目前使用的是 CC3100SDK v1.2.0中的主机驱动程序 v1.0.1.6。 新的主机驱动程序是即将发布的 CC3100SDK 版本的一部分,还是在其他地方提供?

非常感谢。

Bob Samway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    该服务回送将向后兼容以前的主机驱动程序版本、因此您现在可以使用它。 CC3100的新 SDK 将很快推出。

    亚伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Aaron。。。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用新主机驱动程序在新 SDK 上有什么进展?