This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1831MOD:WL1831模块内部 PU/PD 电阻值

Guru**** 2811595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/586825/wl1831mod-wl1831-module-internal-pu-pd-resistor-values

器件型号:WL1831MOD

大家好、

在 WL18xx 模块数据表的研究中,发现为模块的各种引脚提供了内部 PU/PD (上拉/下拉)指示,但找不到内部电阻值。  

另外,在“加电后”一列中提到的是“0”,如下图所示。 "0"表示什么?

请帮助我了解内部上拉和下拉电阻器的值 以及前面提到的"0"的解释。

谢谢、

Bhasha。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该查询被分配给硬件专家。 他很快会回来。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Bhasha。

    "0"表示逻辑0输出。 该线路可以是逻辑0或逻辑1、WLAN_IRQ 上的内部下拉电阻为100K。

    此致、
    查尔斯·奥
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Charles,

    感谢您的支持并回复我的查询。

    但是、我还想 知道 模块其他引脚的内部电阻器值以及 PU/PD。 所有引脚的内部 PU/PD 值是否相同?

    此致、

    Bhasha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我将联系团队进行确认并回复您。 请耐心等待、因为他们目前正在度假。

    此致、
    查尔斯·奥
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是否可以有任何正文请回复?

    Bhasha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    IO 内部上拉/下拉电阻值为~ 90 - 100k

    此致、
    查尔斯·奥