This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1831MOD:如何在从模式下更改 BT 音频时钟

Guru**** 2782425 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1831

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/588297/wl1831mod-how-to-change-bt-audio-clock-in-slave-mode

器件型号:WL1831MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1831

大家好、

我使用 WL1831芯片通过 Android BSP 中的 UART 进行 BT 通信。 WL1831数据表中提到  BT_AUD_CLK 为主器件。  

是否有任何选项可作为从器件?

此致、

Aravinth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BT 音频时钟方向作为输出(PCM 主器件)或输入(PCM 从器件)使用 HCI_VS_Write_CODEC 配置(0xFD06)供应商特定(VS)命令的"PCM 时钟方向"参数进行配置。

    VS 命令文档:

    选项1: 您需要了解如何在 Android BSP 中发送原始 HCI 命令并将此供应商特定命令发送到 WL183x 控制器。

    选项2:或者,您也可以使用 HCITester 打开 TIInit_11.8.32.bts 文件,并针对所需参数编辑 HCI_VS_Write_CODE_Config 命令直至结束。  BTS 文件中的此命令保存 CODEC 配置参数的默认值。 然后、您可以正常保存和使用此修改后的 TIInit_11.8.32.bts、默认情况下、它将加载您指定的 PCM 参数。

    此致、

    Vihang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的响应、

    我检查了 VS 命令文档。 HCI_VS_Write_CODE_Config 的默认值提到  PCM 方向-> 1 (输入)。 因此它处于从模式。

    因此、我想在      TIInit_11.8.32.bts  文件中的 HCI_VS_Write_CODEC 配置中检查 PCM 方向的值

    那么、如何检查它呢??

    在此文件中、PCM 方向默认值也是1。?

    此致、

    Aravinth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vihang、
    我能不能用 HCITester 编辑 TIInit_11.8.32.bts 文件。

    此致、
    Aravinth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅以下有关 HCITester 的用户指南。

    第1、2和3节将引导您了解如何在 HCITester 中打开 BTS 文件。 之后、您只需在脚本中查找 CODEC _Config 命令、并根据您的参数进行编辑。 您可以将其另存为 TIInit_11.8.32.bts、然后使用该版本之后编辑的版本。

    [引用 user="Aravinthkumar jayaprakasam"]

    因此、我想在      TIInit_11.8.32.bts  文件中的 HCI_VS_Write_CODEC 配置中检查 PCM 方向的值

    那么、如何检查它呢??

    在此文件中、PCM 方向默认值也是1。?

    [/报价]

    默认情况下、PCM 方向设置为0x00 (主机)。 如果您将其设置为0x01、那么您已经将其配置为从器件。 请确保此命令中的其余 PCM 参数也与主机/音频编解码器设置保持一致。

    此致、

    Vihang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vihang、
    我无法在 HCI 测试仪中打开 BTS 文件

    此致、
    Aravinth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请确保按照上面 SWRU136中的所有步骤操作。

    此致、
    Vihang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vihang、
    感谢您的回答。 我已经完成了从模式配置。

    此致
    Aravinth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vihang、
    我想执行 BT 内部回送。

    我们的方案:
    我的移动设备连接到 bt 模块。 如果有人尝试呼叫我的设备、语音数据将转至 BT。 它应从 BT 回送至被叫用户。 如何尝试?

    此致、
    Aravinth