This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1835MODCOM8B:WL1835 + BLE 的 BER 测试

Guru**** 2529360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/586838/linux-wl1835modcom8b-ber-test-for-wl1835-ble

器件型号:WL1835MODCOM8B
Thread 中讨论的其他器件:WL1835

工具/软件:Linux

您好!

我们需要使用 WL1835模块测试 BLE 模式的 BER 测试。 我们已参考下面的 BER 测试链接。

"链接 processors.wiki.ti.com/.../WL18xx_Bluetopia_PM_Bluetooth_RF_Testing"

在上述链接中、我们未找到 BLE 的 BER 测试。

请提供针对 BLE 模式执行 BER 测试的步骤。 我们正在使用 hcitool。

谢谢、

Ankit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的查询被指派给硬件专家。 他很快就会回来。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    有关建议、请参阅以下链接。
    e2e.ti.com/.../272567
    processors.wiki.ti.com/.../PTM

    对此,
    查尔斯·奥
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    是否可以在没有发送器的情况下测试 BER 测试,如 BLE 的连续 RX 测试?
    我们尝试使用"hcitool "执行下面链接中"RX BER meter test"部分中提到的命令、但得到0x01第一个字节的响应、这表示命令执行失败。

    链接: processors.wiki.ti.com/.../WL18xx_Bluetopia_PM_Bluetooth_RF_Testing

    我们学习了上面的链接、并针对 BLE 的连续 TX/RX 进行了测试、以获得 FCC 认证、但未获得找到 BER 和 PER for BLE 的正确步骤(如何执行)。

    请提供使用"hcitool"查找 BER 和 PER BLE 的指南和必要步骤。 我们使用的是 WL1835模块。

    谢谢、
    Ankit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    在使用 hcitool 执行命令"Send_HCI_VS_DRP_Read_BER_Meter_Result "时、我们在接收端得到的结果为"0"。

    下面是我们为测量 BLE 的 BER 所做的说明。

    1) 1)将 WL1835模块设置为发送器的一个器件(定制板)。
    2) 2)将 WL1835模块设置为接收器的第二个器件(定制板)。

    在 Tx 侧、我们使用 hcitool 执行以下带有输出的命令。
    1) hcitool cmd 0x3f 0x006 0x34 0x12 0x78 0x56 0x34
    输出:
    < HCI 命令:ogf 0x3f、ocf 0x0006、PLEN 6
    34 12 78 56 34 12.
    >HCI 事件:0x0E PLEN 4.
    01 06 FC 00
    2) hcitool cmd 0x3f 0x1CC 0x01 0x03 0x62 0x09 0xff 0x05 0x00 0x1b 0x00 0x07 0x01 0xff 0x01
    输出:
    < HCI 命令:ogf 0x3f、ocf 0x01cc、PLEN 14
    01 03 62 09 FF 05 00 1B 00 07 01 FF 01
    >HCI 事件:0x0E PLEN 4.
    01 CC FD 00

    在 Rx 端、我们使用 hcitool 执行以下带有输出的命令。
    1) hcitool cmd 0x3f 0x18B 0x00 0x00 0x12 0x34 0x56 0x78 0x12 0x34 0x01 0x1b 0x00 0xe8 0x03 0xff 0x01 0x01 0x01
    输出:
    < HCI 命令:ogf 0x3f、ocf 0x018b、PLEN 17
    00 00 12 34 56 78 12 34 01 1B 00 E8 03 FF 01 01
    >HCI 事件:0x0E PLEN 4.
    01 8B FD 00

    2) 2)睡眠10.
    3) hcitool cmd 0x3f 0x113
    输出:
    < HCI 命令:ogf 0x3f、ocf 0x0113、PLEN 0
    >HCI 事件:0x0E PLEN 15.
    01 13 FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    在响应 Rx 侧的第三个命令时,我们将获得 HCI 事件标签中显示的"00"序列,表示该序列
    已完成至少1项测试:0x00
    当前测量中接收到的数据包数:0x00000000
    计数的总位数:0x00000000
    发现的位数错误:0x00000000

    请向我们提供您的宝贵答复、以获取上述设置的正确 BER 数据。

    我们将感谢您的快速响应。

    谢谢、
    Ankit Bhalani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们正在等待您的宝贵答复。

    谢谢、
    Ankit Bhalani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ankit、

    很抱歉耽误你的回答。 这方面的专家是商务旅行。 我要再打他一遍。

    感谢您的耐心。

    此致、

    查尔斯·奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ankit、

    我对此进行了更多的研究。

    为什么需要为 BLE 运行特定的 BER 测试? BER 测试针对调制类型完成、而不是针对 BT 或 BLE 标准。  

    此致、

    查尔斯·奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Charles

    我们希望出于 FCC 认证目的测试 BER、因为我们仅使用 BLE 模式而非蓝牙、因此我们必须在 BLE 模式下测试 BER。 因此、请提供在 BLE 模式下查找 BER 的正确方法。

    此致、
    Ankit Bhalani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ankit、

    对于新要求、应在跳频模式下完成 PER/BER 测试。 我们的方法是将 HCITester 与 CBT 测试仪结合使用。 您需要做的是:
    1) 1)连接到 CBT 测试仪
    2) 2)更改为接收器质量测试- BER
    3) 3)按从信号1按钮
    4)更改跳频方案(单 Tx/Rx、美国/欧洲缩减)。

    谢谢、
    Riz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Riz、

    您能否简要介绍 CBT 测试仪与 WL1835的连接设置以及如何使用 CBT 测试仪获得 BER?
    您能否提供执行上述设置以获取 BLE BER 的任何链接或文档?

    谢谢、
    Ankit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Riz、

    CBT 测试是否与 DTM 测试相同、或者两者之间存在一些差异?
    您能否提供 DTM 测试/CBT 的方法、HCITester 在测试中的作用是什么?

    谢谢、
    Ankit