This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL18XX-BT-SP:WL18xx

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/592154/wl18xx-bt-sp-wl18xx

器件型号:WL18XX-BT-SP
主题中讨论的其他器件:CC3120

WiLink 8产品是否可以与 Tiva 的 TM4C1294XL 过程控制器一起使用?

谢谢

帕维特拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是说 Cortex M4作为主机处理器吗? 这不奏效。 您需要一个具有 HLOS、802..1 Mac 和 IP 层的应用处理器(通常为 Cortex A 处理器)。

    如果您正在寻找低带宽产品(例如:物联网)、则可能需要使用主机 MCU 检查 CC3120/CC3220。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但它应该能够连接到 Tiva 处理器。 此外,本产品是否附带现成的软件堆栈和示例应用程序,以便在 WiLink 和主机处理器之间传输数据流?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,CC3120/CC3220具有 IP 堆栈,请检查 SDK:
    www.ti.com/.../SIMPLELINK-CC3220-SDK

    谢谢