This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100:新的服务包功能

Guru**** 2644125 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/591509/cc3100-new-service-pack-features

器件型号:CC3100

如何将 PEM 编码认证与声称支持 PEM 编码认证的新 CC3100SDK-ServicePack v1.0.1.11-2.9.0.0一起使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Theran:

    没有额外的设置。 您在设置中做什么?

    Aaronh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只是将 PEM 文件存储在与存储 DER 文件相同的位置、然后修改了 SL_SO_SECURE_FILES_CA_FILE_NAME 套接字选项以具有新的文件名。

    每次连接尝试都会返回一个 SL_ESECBADCAFILE 错误代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、请回答我的问题...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SL_ESECBADCAFILE 表示未找到证书文件(例如、由于文件名或路径错误)、或者连接错误(即需要安装不同的证书)。

    您是如何获得证书的?