This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDC-BLE-TO-WIFI-IOT 网关:设置 TIDC-BLE-TO-WIFI-IOT 网关的 BLE 和 WIFI 时出现问题。

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650STK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/586220/tidc-ble-to-wifi-iot-gateway-problem-with-setup-ble-and-wifi-of-tidc-ble-to-wifi-iot-gateway

器件型号:TIDC-BLE-TO-WIFI-IOT 网关
主题中讨论的其他器件: CC2650STK

您好!

我正在从事一个物联网项目、该项目涉及从 TI sensortag cc2650stk 收集一些传感器数据并在服务器上进行处理。 我已根据 TI 提供的设计文件和 BOM 创建了 TIDC-BLE-TO-WIFI-IOT 网关。

我遵循了提供的用户指南、并通过 UART 将器件连接到了我的 PC。 我可以发出命令并查看结果。

我的问题是 BLE 和 WiFi 都遇到了一些问题:

(1)当我尝试在开放和 WPA 加密模式下将设备连接到任何接入点时、设备无法连接并崩溃。

(2)虽然器件会扫描附近的所有 BLE 器件、但一旦发出连接 sensortag 的命令、就会崩溃。

是否有人有相同的问题?
您的解决方案和意见是什么?


提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    崩溃意味着什么?

    亚伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我有完全相同的问题。 当我输入"linke"或"wlan-connect"命令时、它将停止工作