This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200MOD:是否需要 CC3200MOD 散热焊盘下的 Via?

Guru**** 2538080 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/592186/cc3200mod-are-via-under-cc3200mod-thermal-pad-needed

器件型号:CC3200MOD

大家好、我正在设计一个 PCB、其中包括 CC3200MOD 芯片和其他一些东西。 PCB 应尽可能紧凑、因此我决定将组件安装在电路板的两侧。 问题是、使用 Altium Designer 时、默认的 CC3200MOD 封装在芯片底部的散热焊盘下方包含多个穿孔过孔。 我能否删除此过孔(或减少数量)以在电路板上留出空间? PCB 的这种修改如何改变芯片的性能? 我使用的是六层 PCB (总厚度为1mm)。

下图显示了带通孔和不带通孔的封装尺寸。

提前感谢、

Giacinto Luigi Cerone