This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:如何将数据传输到 Web 服务器- httpserver

Guru**** 2778165 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200MOD, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/591996/cc3200-how-to-transfer-data-to-webserver---httpserver

器件型号:CC3200

大家好!
我有一个项目:
-当我按下按钮(SW)时,Web 服务器将显示一条线路,通知我点击的事件!
我使用 CC3200MOD Launchpad。  
谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果您想在 CC3200使用 http 服务器、请参阅 CC3200 SDK 中的"httpserver"和"out_for_box"示例。
    如果要将数据发送到外部 http 服务器、请参见示例"http_client_demo"。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jan、感谢您的回答。
    当我使用"httpserver"项目和"led_demo.html"时。 据我所知、在 http 协议中、客户端将通过 POST 或 Get 方法向服务器发送请求。 在本例中、它使用 POST 方法。 在"httpserver"项目的"main.c"中、服务器从何处接收请求?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jan、感谢您的回答。
    当我使用"httpserver"项目和"led_demo.html"时。 在这种情况下、客户端将通过 POST 方法向服务器发送请求。 在"httpserver"项目的"main.c"中、服务器将从何处接收请求?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    "httpserver"演示使用 NWP (网络处理器)内的 Web 服务器。 此 http 服务器的功能非常有限。 实际上,您只能通过 SimpleLinkHttpServerCallback()和用户令牌接收用户数据。 您无法访问"原始" POST 数据。 此功能属于新一代(CC3220等)。

    如果您需要具有更好功能的 http 服务器、则需要在应用处理器中运行 http 服务器。 您可以使用 CC3200 SDK 中的 http 服务器或对自己的服务器进行速率计算(创建 http 服务器并非如此困难)。 示例如何在示例 websock_cameras 中找到应用处理器中的 http 服务器。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢! 我会尝试这个