This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200SDK:CC3200:处理 XLM 格式数据

Guru**** 2811995 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200SDK, CC3200MOD, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/591701/cc3200sdk-cc3200-handling-xlm-format-data

器件型号:CC3200SDK
主题中讨论的其他器件: CC3200MODCC3200

各位专家:

 

我们的客户对 CC3200MOD 解决方案感兴趣、因此我收到了一些有关 CC3200SDK 的问题。

 

客户希望执行以下操作。

 

  1. 客户希望 CC3200的 ARM 内核在从 Sever 接收 XML 格式数据后检查 RAM 中的 XML 结构。

  2. 尽管这是另一个因素、但客户希望 CC3200将 XML 格式数据发送到其他节点。

     

关于 XML 库、我了解 CC3200SDK 包括 JSON xml 解析器库源文件。 是这样吗?

然后、是否有任何处理 xml 数据的示例代码?

 

我相信“CC32xx HTTP 服务器”和“CC32xx HTTP 客户端演示”对客户很有帮助,但是如果团队能够推荐其他示例、应用手册或类似参考 URL 的内容,我们将不胜感激。

 

此致、

宫崎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Miyazaki-San

    我们确实使用了 JSON (jsmn)的开源解析器、但我们没有 XML 解析器。 get_weather 示例处理一些 XML、但不使用 XML 解析器。

    亚伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    感谢您的澄清。

    此致、

    宫崎