This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1837MOD:WiLink 模块能否与基于 Linux 的达芬奇视频处理器配合使用以实现 Wifi 网状网络?

Guru**** 2544810 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1837MOD, AM4376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/591497/linux-wl1837mod-can-wilink-module-work-with-davinci-video-processor-based-on-linux-for-wifi-mesh

器件型号:WL1837MOD
主题中讨论的其他器件: AM4376TMS320DM368DMVA3

工具/软件:Linux

您好!

我正在考虑将 基于 Linux 的达芬奇视频处理器与 WL1837MOD 配合使用以实现 WiFi 网状网络(802.11s)。 这两者能否协同工作?

目前、我们使用 AM4376来处理它。

谢谢!

Qi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您正在考虑使用哪款达芬奇处理器以及正在考虑使用哪款 Linux 内核版本和 SDK?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TMS320DM368
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,DM365+WL8: processors.wiki.ti.com/.../Using_WL18xx_with_DM365_EVM
    有关 DM368+Wl8端口、请参阅上述链接。 供参考-最新版本的 WiLink8驱动程序支持 WiFi 网状网络: software-dl.ti.com/.../release_notes_R8_7.html 。 DM365+WL8软件支持较旧版本的 WiLink8驱动程序,不支持 mesh。 如果您需要网状网络功能、则需要手动将最新的 WiLink8驱动程序移植到 DM368 SDK。
    默认情况下、AM43xx SDK 应支持 WiFi 网状网络

    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saurabh:

    感谢您提供的信息! 我们确实需要集成摄像头的解决方案。

     DMVA3是否支持 WiFi 网状网络、或者我们是否需要手动对驱动程序进行反向移植?

    最棒的

    Qi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,您将需要移植驱动程序
    Saurabh