This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MOD:相对于 CC3200MOD 的 OTA 改进

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3220MOD, CC3200, CC3200SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/591537/cc3220mod-ota-improvements-versus-cc3200mod

器件型号:CC3220MOD
Thread 中讨论的其他器件: CC3200CC3200SDK

大家好、团队、

是否有任何文档介绍了 CC3220/CC3220MOD 与 CC3200/CC3220MOD 之间 OTA 更新的改进或更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Victor:

    OTA 更新完全不同。 没有太多可比较的东西。 CC3200的 OTA 更新在 www.ti.com/.../swra510 上 CC3220的"CC3200SDK_1.3.0\cc3200-sdk\docs\examples\CC3200 Over-the-Air (OTA) Update Application Note.pdf"中进行了介绍。

    最好使用 CC3220启动新项目。 CC3200的最大问题是 NWP 的错误状态难以在应用程序代码中处理。

    1月