This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200MOD:使用 SOP 恢复出厂设置

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220MOD, CC3200MOD, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/591535/cc3200mod-restore-to-factory-by-using-the-sop

器件型号:CC3200MOD
Thread 中讨论的其他器件: CC3200

大家好、团队、  

根据 “CC3120、CC3220 SimpleLinkTmWi-FiRegistered和物联网处理器程序员指南 (SWRU455)”,CC3220/CC3220MOD 上提供了“使用 SOP 恢复出厂设置”选项。

问:此选项是否也可用于 CC3200/CC3200MOD?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Victor:

    答案很简单。 否

    CC3200内部的 sFLash 不像 CC3220中的"默认映像"。 如果使用较大的 sFlash 存储器(例如4MB)、您可以将默认固件和设置保存到额外的文件中、并通过固件管理出厂默认设置。 但有两个问题:
    - CC3200MOD 只有1MB 闪存
    -在某些情况下,可能会损坏 sFlash 文件系统,无法通过固件恢复

    1月