This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WiFi +蓝牙+温度传感器

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: LMT01, WL1835MODCOM8B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/591394/wifi-bluetooth-temperature-sensor

主题中讨论的其他器件:LMT01WL1835MODCOM8B

您好!

我希望设计一种用于温度测量的物联网硬件。 温度测量必须通过线缆传感器进行、看看 LMT01的使用 情况。 主要问题是寻找一款具有无线和蓝牙(低功耗可用)且价格合理的 MCU。

查看 了 WL1835MODCOM8B、但要对开发板进行原型设计、需要一个 Arm 和一个分支(不是讽刺!)

要求非常简单:-

WiFi +蓝牙+温度传感器(-40°C 至140°C)+电池(电池寿命至少3个月)

软件方面、它应该能够获取 SSL 证书并能够运行 MQTT 以将消息队列与 AWS IoT 配合使用。

感谢您的任何想法或帮助。

谢谢

Inder Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Inder、

     

    感谢您使用 E2E 论坛! 我看到您正在寻找 MCU 物联网解决方案。 需要注意的是、Wi-Link 系列需要 AM335x 等主机处理器才能使用该器件。开始使用我们的器件最简单的方法是通过 BeagleBone 平台。 BeagleBone 平台有多种选择、包括更实惠的主机处理器。 采用此类设置的3个月电池解决方案可能要求较高。

     

    蓝牙连接的需求是什么? 如果所有连接都可以 通过 wifi 进行处理、那么设计就会简单得多。  

     

    最棒的
    Danny White