This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120:企业网络中是否支持4096位 RSA 密钥进行身份验证?

Guru**** 2507645 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3120, MSP430F5253

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/586381/cc3120-are-4096-bit-rsa-keys-supported-for-authentication-in-an-enterprise-network

器件型号:CC3120
主题中讨论的其他器件: MSP430F5253

CC3120/CC3220编程人员指南的表7-3似乎表明现在应该支持4096位的 RSA 密钥。 我们尝试了它、主机收到了致命事件、代码= 0x41336且值为0。

假设支持4096位密钥、主机是否需要执行特殊操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您从哪个变量获得值0x41336?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、应该更清楚。 当我们尝试4096位 RSA 密钥时,slcb_DeviceFatalErrorEvtHdlr()将使用以下值进行调用:

    pSlDeviceFatal->ID = SL_DEVICE_EVENT_FATAL_DEVICE_ABORT
    pSlDeviceFatal->Data.DeviceAssert.Code = 0x41336
    pSlDeviceFatal->Data.DeviceAssert.Value = 0
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是否有更多信息? 我们的基本问题是 CC3120在连接到企业网络期间是否支持4096位 RSA 密钥。 如果是、那么问题是什么会导致上述致命错误。

    非常感谢!
    -Ed
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ed:

    我认为情况就是这样、但我会再次检查。 您使用的是哪种主机处理器? 我想知道 API 调用响应本身的超时是否太短、因为这是在不使用 CC3220时每个平台都要控制的

    亚伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aaron、

    感谢你的答复。 我们使用 MSP430F5253作为主机、但我们不实施时间戳功能、因此每个 API 调用都具有无限超时。 因此、我认为我得到的误差是 CC3120的有效致命误差。

    -Ed
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我明白你的意思。 我将对此进行研究并返回给您。

    亚伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ed、

    不确定 您所参考的编程人员指南。 您能提供链接吗?

    RSA 4096仅支持 SSL 连接、不支持企业连接。

    此致、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shlomi、

    我指的是本文档: www.ti.com/.../swru455

    虽然加密算法信息包含在安全套接字部分中、但我希望它也应用于企业连接。 是否有适用于企业连接的类似信息? 如果它存在于某个地方、我很抱歉、但我不记得看到了它。

    无论如何、感谢您的回答!

    -Ed
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ed、

    我在 WLAN 部分中没有看到类似的信息。

    添加它可能很有价值、以便了解完整的情况。

    谢谢、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ed:

    2048是企业的最大 RSA 密钥大小。 我们将在下一版文档中包含此详细信息。

    亚伦