This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200S-LAUNCXML

Guru**** 2868190 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3200, CC3200SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/590881/cc3200s-launcxml

主题中讨论的其他器件:UNIFLASHCC3200CC3200SDK

我向我的 CC3200 STK-WIFIMK 添加了非常酷的 DevPack 手表。 在这两种情况下、它都显示固件仍为0.98、但我无法继续。 根据论坛中的建议、我转到 CC3220S-LAUNCHXHL。 它看起来很容易丢失以大约2秒的速率闪烁的红色 LED。 我也开始使用 iPhone 应用。 无论我做什么、我都达到了涉及 Uniflash 的程度、现在没有2秒的 LED。 我不确定如何返回我所在的位置或继续? 我对它的研究越多、我就越不能选择方向。 我有大量的文件、驱动程序、我尝试遵循 swru473。 我有以前使用过的 Teraterm、但担心它可能会增加混乱。 可以帮帮我吗? 我很乐意用我拥有的东西来完成 OOB。 谢谢、Edward  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Edward:

    如果您使用 Uniflash 刷写器件、则可能必须再次使用 OOB 演示刷写器件、以使其恢复到获取器件时的状态。 此处有一个用于 Uniflash 刷新演示的.ucf 文件:C:\ti\CC3200SDK_1.3.0\cc3200-sdk\examples\out_for_box\html\out_for_box.ucf


    亚伦