This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200SDK:函数[BsdTcpClient]中第[256]行的错误[-2004]

Guru**** 2812785 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/590279/cc3200sdk-error--2004-at-line-256-in-function-bsdtcpclient

器件型号:CC3200SDK
Thread 中讨论的其他器件:CC3200

您好!

我正在 cc3200上运行客户端应用程序。 服务器编程正在另一个系统中运行。

"套接字创建成功"

之后、我收到错误:函数[BsdTcpClient]]]中第[256]行的'error [-2004]。

谢谢、

Rajeswari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajeswari、

    更新了答案。

    看起来 sl_API 调用 sl_Connect()在函数 BsdTcpClient()中没有成功。 sl_Connect()-变量 iStatus 中的返回代码是什么?


    1月