This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] cc3200:用于 cc3200的 Eagle 库

Guru**** 2768185 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200MOD, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/589978/cc3200-eagle-library-for-cc3200

器件型号:CC3200

您好!

 我正在使用 Eagle 处理 cc3200原理图、但我找到了 cc3200MOD 库  

我的问题是 cc3200和 cc3200MOD 在引脚配置上有所不同。 我能否将 cc3200MOD 库用于原理图或其他用途  

从哪里可以获得 cc3200库?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Amol、

    CC3200MOD 是具有 CC3200的模块。 CC3200MOD 具有与 CC3200不同的封装。 请参阅 CC3200和 CC3200MOD 的数据表。 使用 CC3200进行正常工作的电路板设计需要了解射频电路板的设计知识、并且需要使用四层电路板。 如果您不了解该知识、则在设计中使用 CC3200MOD 最简单。

    e2e 成员之一创建了自己的 CC3200 Eagle 库。 我无法保证这是正确的。

    e2e.ti.com/.../1423482

    1月