This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:WL1835MOD:PerSubBandTxTraceTM 和 PerSubBandRxTraceTM 值

Guru**** 2541250 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1835MOD, WL1835MODCOM8B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/587871/wl1835mod-wl1835mod-persubbandtxtraceloss-and-persubbandrxtraceloss-values

器件型号:WL1835MOD

您好!
关于 WL1835MOD、确定要放入 WL18xx-conf.ini 文件的 PerSubBandTxTraceTM 和 PerSubBandRxTraceTM 值的正确方法是什么?
我没有使用 TI 建议的陶瓷天线。
射频路径 ANT1和 ANT2由两条 PCB 布线50欧姆 GCPW (长约13mm)制成、并以两个 U.FL 连接器结尾。
在 U.FL 连接器上、我们连接了两根总增益为2、8dBi (随附电缆)的天线。
如何测量要写入 WL18xx-conf.ini?的 PerSubBandTxTraceTM 和 PerSubBandRxTraceTM 中的射频路径衰减

注意:我的产品将在欧盟市场销售。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fabio、

    有关 INI 文件的指导、请参阅链接的文档。
    www.ti.com/.../swru422a.pdf

    此致、
    查尔斯·奥
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、但本文档不描述如何确定正确的值;它只描述了含义、而不是确定的值。
    在 WL1835MOD_INI.ini 文件中、建议使用 PerSubBandTraceLoss TX&RX BG1=0x10=2dB 且 BG2=0x18=3dB。
    我假设这些值是指 WL1835MODCOM8B 板(符合 ETSI)。
    我在不同的 PCB 布局中使用 WL1835MOD、并想知道如何确定 PerSubBandTraceLoss Tx&RX 的起始值。
    您是否有确定这两个值的程序或建议?

    此致、

    Fabio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabio、

    正确的做法是、我们不提供确定这些值的过程。 请注意、如果您使用不同的 PCB 布局(即天线的布线损耗)、则这将使模块化认证无效、并可能导致 C2PC 与 FCC 一起使用。 我们的已发布版本。 INI 文件应用于列出的所有天线、并且 PerSubBandTraceLoss 未修改。 例如、如果您增大此值、则会迫使内部 PA 更难驱动、进而可能导致在通过稳压器认证时出现其他问题。 INI 文件中的值已针对性能和满足要求的裕度进行了优化。

    如果您仍要修改.INI 文件、则不允许重复使用任何认证、并且将导致 完全重新测试是否符合标准。 如果您对天线的布线很重要、并且您仍然希望更改.INI 文件(不建议这么做)、则需要调整 相关参数并运行测试、以确保仍然满足稳压器要求(PSD、杂散、输出功率、带宽等)。

    但愿这对您有所帮助。

    谢谢

    Riz