请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3220MOD 大家好、团队、
我支持正在考虑使用 CC3220MOD 的应用、根据表4-3 、当前数据表 中的引脚39是 CC3220MODS 的 NC、而引脚39是 CC3220MODSF 的 VBAT3。
在此应用中、我们希望实现灵活的布局、因为模块选项之间没有明确的确定、我们更希望采用既适合 S 版本又适合 SF 版本的布局、是否可以执行以下任一操作:
1、将引脚39保留为 NC – 是否有任何禁忌对 CC3220MODSF 执行此操作? 没有 VBAT1/2是足够的吗?
2.将引脚39连接到其他 VBAT 引脚 – 是否有任何禁忌对 CC3220MODS 执行此操作? CC3220MODS 是否有任何电气连接?