Other Parts Discussed in Thread: CC3100, ENERGIA, CC3100SDK, UNIFLASH
主题中讨论的其他器件:TM4C123、 CC3100、 ENERGIA、 CC3100SDK、 UNIFLASH
HII 全部、
嗯、我的主要 目标是构建一个 Web 服务器、在该服务器中、我可以 使用 Tiva TM4C123和 CC3100 BP 使用 CCS 来控制和监控不同的传感器和传动器。
我已经使用 Energia IDE 完成了相同的项目、因为它非常容易以 aurdino 样式对 TI LaunchPad 进行编程。
我只想使用 CCS 来实现它、以便深入探究 Energia 未 揭示的问题。
我从 Tiva 和 CC3100 开始、就像在步骤中一样。
已 将 wlan_ap 从 C:\ti\CC3100SDK_1.2.0\cc3100-sdk\platform\Tiva-c-launchpad\example_project_ccs\getting_started_wlan_ap 导入 CCS 工作区
为相同的路径设置 TIvAware 路径。
将 main.c 文件替换 为 C:\ti\CC3100SDK_1.2.0\cC3100-SDK\examples\http_server/main.c
为 LED 配置 board.h 和 board.c 文件、这些文件可在以后通过 Web 浏览器访问。
5、 现在的代码 是完美的、没有错误地加载到 MCU 中。
我从 cc3100SDK 中读取了 http server.pdf 文件、其中指出我们需要将 httpserver.ucf 文件刷写到 串行闪存中。 我在这里感到困惑,
为什么我们必须将这些网页加载到闪存中、不能像使用 Energia 那样使用 html 编程来创建网页?
2、串行闪存 是指 Tiva 或 CC3100的闪存。
如果它的 Tiva,我尝试过,但它显示以下错误(因为我第一次使用 UNIFFLASH) uniflash v3.4.1---- 我在版本4.1.1中尝试了它、但也出现了相同的错误
---------------------------------------------------- 错误--------------------------------------------------------------
[17:25:16]正在加载程序:C:\ti\CC3100SDK_1.2.0\cC3100-SDK\examples\http_server\uniflash_template\http_server.ucf
[17:25:16]错误>> Cortex_M4_0:GEL:加载文件时遇到问题:C:\ti\CC3100SDK_1.2.0\cC3100-SDK\examples\http_server\uniflash_template\http_server.ucf 无法确定文件的目标类型
[17:25:16]加载文件时遇到问题:C:\ti\CC3100SDK_1.2.0\cC3100-SDK\examples\http_server\uniflash_template\ti_server_ucf
无法确定文件的目标类型
[17:25:17]程序操作完成。
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
如果它使用任何其他方法、或者我在某个地方出错、请在这里帮助。
此致
更确切地说