This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:用于 CC3220SF 的无线电工具

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF, UNIFLASH, CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/588389/cc3220sf-launchxl-radio-tool-for-cc3220sf

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220SFUNIFLASHCC3120

我是否应该使用无线电工具1.2版来与 CC3220SF 配合使用? 为什么 CC3220SF 在器件的下拉框中不可用?

 我在尝试对无线电工具固件进行编程时也遇到 Uniflash 问题。 下面是详细的内容-有什么想法吗?

[4/12/2017、5:10:12 PM] GEL:Cortex_M4_0:GEL 输出:存储器映射初始化完成
[4/12/2017、5:10:12 PM] 状态:IcePick_C:警告:调试探针需要固件更新。 单击"Update"按钮以更新固件并连接到调试目标。 更新期间、请勿拔下调试探针。 (仿真包6.0.576.0)
[2017年4月12日、下午5:10:30 ] 状态:IcePick_C:警告:固件更新成功完成。 (仿真包6.0.576.0)
[4/12/2017、5:10:30 PM] 状态:CS_DAP:连接到目标时出错:(错误-1170 @ 0x0)无法访问 DAP。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包6.0.576.0)
[4/12/2017、5:10:46 PM] 状态:CS_DAP:连接到目标时出错:(错误-242 @ 0x0)无法访问路由器子路径。 电路板配置文件可能不正确。 (仿真包6.0.576.0)
[4/12/2017、5:10:54 PM] 状态:CS_DAP:连接到目标时出错:(错误-1170 @ 0x0)无法访问 DAP。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包6.0.576.0)
[4/12/2017、5:11:04 PM] 状态:CS_DAP:连接到目标时出错:(错误-1170 @ 0x0)无法访问 DAP。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包6.0.576.0)
[4/12/2017、5:11:12 PM] 状态:IcePick_C:错误:(错误-261 @ 0xFFFFFFB)从 XDS110接收到无效响应。 (仿真包6.0.576.0)
[4/12/2017、5:11:12 PM] 状态:IcePick_C:20次尝试后无法确定目标状态
[4/12/2017、5:11:12 PM] 状态:IcePick_C:在断开连接之前无法从目标中删除调试状态。 程序存储器中仍可能嵌入了断点运算代码。 建议您在连接之前重置仿真器、并在继续调试之前重新加载程序
[4/12/2017、5:11:18 PM] 状态:CS_DAP:连接到目标时出错:(错误-1170 @ 0x0)无法访问 DAP。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包6.0.576.0)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CC3220/CC3120的无线电工具位于此处(包含 SDK 下载):
    www.ti.com/.../SIMPLELINK-CC3220-SDK
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、R、S 或 SF 的无线电工具二进制文件位于无线电工具下载 C:\Users\a0867749\Downloads\CC3120_CC3220_Beta Tool_1_01_00_00-Beta (1)\CC3120_CC3220_RadioTool_1_01_00_00-Beta \CC3220BoardApplication_Binary 中

    SP 位于 SDK 中的工具文件夹下。 C:\ti\simplelink_cc32xx_sdk_1_30_01_03\tools\cc32xx_tools\servicepack-cc3x20