This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100MOD:CC3100MOD 加电小时数

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/588232/cc3100mod-cc3100mod-power-on-hours

器件型号:CC3100MOD

您好!

相同的规则(在以下主题中介绍)是否适用于 CC3100MOD?
" 17500小时仅定义为准时。 如果关断时间为80%、则该数字必须按系数5倍进行缩放。 因此、我们得到的是2x5 = 10年。"
e2e.ti.com/.../374903

此致、

Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Nomo、

    是的、同样的推理也适用于该模块。

    亚伦