This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200STK-WIFIMK:更改 IBM Watson IoT 平台监控的刷新时间

Guru**** 2560080 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/587684/cc3200stk-wifimk-change-the-refresh-time-for-ibm-watson-iot-platform-monitoring

器件型号:CC3200STK-WIFIMK
Thread 中讨论的其他器件:CC3200

如何更改  IBM Watson IoT 平台仪表板的传感器刷新时间?  我猜、1秒的间隔会消耗我的 SensorTag CC3200的电池电量。

我们非常感谢您的任何帮助。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manuel、

    您是否在 IBM 云上设置了设备?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Manuel、您好!

    目前、没有图形方式来配置更新速率、但是、您可以使用 HTTP POST 命令配置此参数。

    默认轮询速率设置为1秒。

    要更改轮询率,可以尝试以下操作:-

    //将轮询速率设置为5秒(范围为1..600)
    wget --post-data="__sl_P_RTE=5" http://

    希望这有所帮助、
    ~Roger