This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1837MODCOM8I:WL1837MODCOM8I

Guru**** 2811865 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1837MODCOM8I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/587163/linux-wl1837modcom8i-wl1837modcom8i

器件型号:WL1837MODCOM8I
Thread 中讨论的其他器件: WL1837

工具/软件:Linux

您好!

我想知道如何连接 WL1837MODCOM8I 和 BeagleBone Black 开发板。

BeagleBone Black development board. 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您需要将无线连接 Cape 与 BBB 配合使用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mohit、

    注意:这是我对您最近的相关问题的回答的副本。 我认为这对登录此页面的任何其他人都可能有用。  

    感谢您使用 E2E 论坛! 如果我理解正确、您将尝试使用 BeagleBone Black 与 WL1837MODCOM8I 板进行连接。 这不是推荐的配置。 BeagleBone Black 旨在与 Cape 配合使用、 而 WL1837MODCOM8I 旨在与 AM335x/AM437x/AM57x EVM 或定制板配合使用。 BeagleBone Black 使用 AM335x 处理器。  

    下面是使用我们的 WL1837芯片的 BeagleBone Black 的两个 Cape:


    StreamUnlimited

    element14  

     

    通常建议 使用 Linux 机器开始开发此处是 WiLink8 Linux 入门指南的链接。 这将帮助您开始使用 BeagleBone 并运行它。  

     

    我希望这会有所帮助!

     

    ~Danny W