This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100MOD:有关 CC3100 MTU 的问题

Guru**** 2558210 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100MOD, CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/586156/cc3100mod-question-about-mtu-of-cc3100

器件型号:CC3100MOD
主题中讨论的其他器件: CC3100

您好!

我的客户正在连接 CC3100MOD 和具有 WiFi 的 PC。

但是、如果 PC 端的 MTU 设置为1500、则会正确接收数据、
但如果 PC 端的 MTU 设置为1300、则通常无法正确接收数据。

我 收到了以下问题。

1. 如果发送 MTU 设置不同、CC3100是否执行数据匹配或其他处理?

2. CC3100是否管理 MTU?
   是否有方法检查 MTU 大小?


此致、
Miyashiro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Miyashiro、

    您使用哪种类型的协议(UDP/TCP)? 我想您对 UDP 协议有问题、对吧?

    在 IP 协议中不存在类似于" MTU 大小的数据匹配"的内容。 IP 协议中存在称为数据包分段的功能。 在通过网络基础设施传输过程中、较长的数据包可以碎片化到较小的数据包。 此功能可通过 IP 标头中的"请勿碎片整理"标志来禁用。 CC3100支持采用 TCP 协议的数据包分段。 不支持使用 UDP 协议的碎片。
    使用 TCP 协议时、您不应该有任何问题、因为基础设施可能会将数据包碎片整理成更小的数据包。 对于 UDP 协议、解决方案发送更小的数据包(这不是问题、因为 UDP 是无连接协议)。

    2. MTU 大小在 CC3100中不可配置。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    新城宫岛
    默认情况下、套接字中的 UDP 不是封包化的。 不过、这可以解决。
    请参阅 NWP 手册的第6.8节 :www.ti.com/.../swru368a.pdf


    U8 RxAggrEnable = 0;
    sl_NetCfgSet (sl_set_host_RX_aggr、0、sizeof (RxAggrEnable)、(_u8 *)&RxAggrEnable);

    亚伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jan、Aaron、

    感谢您提供的信息!
    很抱歉我迟到了。 我因为在天气下的感觉而离开工作。

    您的评论对我来说非常容易理解、而且非常有帮助。
    感谢您的评论。
    我将回复我的客户。

    此致、
    Miyashiro