This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100:TI CC3100 SDK 1.2.0中的 C3100 STM32发现示例未编译:缺少文件、符号

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/586445/cc3100-c3100-stm32-discovery-examples-in-ti-cc3100-sdk-1-2-0-do-not-compile-missing-files-symbols

器件型号:CC3100

刚才您想知道 μ~/platform/stm32discovery 中提供的示例不会使用提供的 IAR Embedded Workbench for ARM 版本7.7.0工作区文件进行构建。

当唯一的 STM32示例甚至无法编译、更不用说运行时、很难让人相信该产品将会按声称的那样运行。  希望这是我错过的愚蠢行为。  我可以在其他位置找到这些缺失的文件、并将其放入搜索路径或源目录中、但我会得到重复的符号。  

顶级的文件也可以说是可怕的。

感谢您的观看和关注

针对 "站"的开箱即用 SDK 1.2.0构建示例:

致命错误[Pe1696]:无法打开源文件"stm32f4xx.h" C:\TI\CC3100SDK_1.2.0\cC3100-SDK\platform\stm32discovery\cLI_UART.c 41

致命错误[Pe1696]:无法打开源文件"stm32f4_discovery.h" C:\TI\CC3100SDK_1.2.0\cc3100-sdk\platform\stm32discovery\board.h 44

致命错误[Pe1696]:无法打开源文件"C:\TI\CC3100SDK_1.2.0\cC3100-SDK\platform\stm32discover\Drivers\BSP\STM32F4-Discovery\stm32f4_discover.c"

致命错误[Pe1696]:无法打开源文件"C:\TI\CC3100SDK_1.2.0\cC3100-SDK\platform\stm32discover\Drivers\STM32F4xx_HAL_Driver\src\stm32f4xx_hal.c"

致命错误[Pe1696]:无法打开源文件"C:\TI\CC3100SDK_1.2.0\cC3100-SDK\platform\stm32discover\Drivers\STM32F4xx_HAL_Driver\src\stm32f4xx_hal_cortex.c"

致命错误[Pe1696]:无法打开源文件"C:\TI\CC3100SDK_1.2.0\cC3100-SDK\platform\stm32discover\Drivers\STM32F4xx_HAL_Driver\src\stm32f4xx_hal_dma.c"
运行 C/C++编译器时出错
stm32f4xx_hal_flash.c
致命错误[Pe1696]:无法打开源文件"C:\TI\CC3100SDK_1.2.0\cC3100-SDK\platform\stm32discover\Drivers\STM32F4xx_HAL_Driver\src\stm32f4xx_hal_flash.c"
运行 C/C++编译器时出错
stm32f4xx_hal_flash_ex.c
致命错误[Pe1696]:无法打开源文件"C:\TI\CC3100SDK_1.2.0\cC3100-SDK\platform\stm32discover\Drivers\STM32F4xx_HAL_Driver\src\stm32f4xx_hal_flash_ex.c"
运行 C/C++编译器时出错
stm32f4xx_hal_gpio.c
致命错误[Pe1696]:无法打开源文件"C:\TI\CC3100SDK_1.2.0\cC3100-SDK\platform\stm32discover\Drivers\STM32F4xx_HAL_Driver\src\stm32f4xx_hal_gpio.c"
运行 C/C++编译器时出错
stm32f4xx_hal_i2c.c
致命错误[Pe1696]:无法打开源文件"C:\TI\CC3100SDK_1.2.0\cC3100-SDK\platform\stm32discover\Drivers\STM32F4xx_HAL_Driver\src\stm32f4xx_hal_i2c.c"
运行 C/C++编译器时出错
stm32f4xx_hal_i2c_ex.c
致命错误[Pe1696]:无法打开源文件"C:\TI\CC3100SDK_1.2.0\cC3100-SDK\platform\stm32discover\Drivers\STM32F4xx_HAL_Driver\src\stm32f4xx_hal_i2c_ex.c"

致命错误[Pe1696]:无法打开源文件"C:\TI\CC3100SDK_1.2.0\cC3100-SDK\platform\stm32discover\Drivers\STM32F4xx_HAL_Driver\src\stm32f4xx_hal_pwr.c"

致命错误[Pe1696]:无法打开源文件"C:\TI\CC3100SDK_1.2.0\cC3100-SDK\platform\stm32discover\Drivers\STM32F4xx_HAL_Driver\src\stm32f4xx_hal_pwr_ex.c"
运行 C/C++编译器时出错
stm32f4xx_hal_RCC.c
致命错误[Pe1696]:无法打开源文件"C:\TI\CC3100SDK_1.2.0\cC3100-SDK\platform\stm32discover\Drivers\STM32F4xx_HAL_Driver\src\stm32f4xx_hal_RCC.c"

致命错误[Pe1696]:无法打开源文件"C:\TI\CC3100SDK_1.2.0\cC3100-SDK\platform\stm32discover\Drivers\STM32F4xx_HAL_Driver\src\stm32f4xx_hal_RCC_Ex.c"

致命错误[Pe1696]:无法打开源文件"C:\TI\CC3100SDK_1.2.0\cC3100-SDK\platform\stm32discover\Drivers\STM32F4xx_HAL_Driver\src\stm32f4xx_hal_rtc.c"

致命错误[Pe1696]:无法打开源文件"C:\TI\CC3100SDK_1.2.0\cC3100-SDK\platform\stm32discover\Drivers\STM32F4xx_HAL_Driver\src\stm32f4xx_hal_rtc_ex"

致命错误[Pe1696]:无法打开源文件"C:\TI\CC3100SDK_1.2.0\cC3100-SDK\platform\stm32discover\Drivers\STM32F4xx_HAL_Driver\src\stm32f4xx_hal_spi.c"

致命错误[Pe1696]:无法打开源文件"C:\TI\CC3100SDK_1.2.0\cC3100-SDK\platform\stm32discover\Drivers\STM32F4xx_HAL_Driver\src\stm32f4xx_hal_dim.c"

致命错误[Pe1696]:无法打开源文件"C:\TI\CC3100SDK_1.2.0\cC3100-SDK\platform\stm32discover\Drivers\STM32F4xx_HAL_Driver\src\stm32f4xx_hal_dim_ex.c"

致命错误[Pe1696]:无法打开源文件"stm32f4_discovery.h" C:\TI\CC3100SDK_1.2.0\cc3100-sdk\platform\stm32discovery\stm32f4xx_it.h 47

致命错误[Pe1696]:无法打开源文件"C:\TI\CC3100SDK_1.2.0\cC3100-SDK\platform\stm32discover\Drivers\STM32F4xx_HAL_Driver\src\stm32f4xx_hal_UART.c"

致命错误[Pe1696]:无法打开源文件"stm32f4_discovery.h" C:\TI\CC3100SDK_1.2.0\cc3100-sdk\platform\stm32discovery\board.h 44

致命错误[Pe1696]:无法打开源文件"stm32f4xx_hal.h" C:\TI\CC3100SDK_1.2.0\cc3100-sdk\platform\stm32discovery\system_stm32f4xx.c 66


错误总数:36
警告总数:0