This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1831MOD:我需要有关这些模块是否同时通过 Wi-Fi 和 BT 传输数据的信息。

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1831

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/586515/wl1831mod-i-need-info-on-whether-thesemodulesupport-transfer-of-data-over-wi-fi-and-bt-simultaneously

器件型号:WL1831MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1831WL1835

大家好

我正在选择具有 Wi-Fiand BT 的射频模块、即 WL1835或 WL1831。 我需要有关这些数据是否同时通过 Wi-Fi 和 BT 传输的信息。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可以这么做。 这是 WiFi 和蓝牙组合芯片、它具有共存机制。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的问题不清楚。 您是否看到 WiFi 和 BT 同时运行的任何问题? 请描述您的问题。

    谢谢