This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100MOD:模块无响应

Guru**** 2771035 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100MOD, CC3100, CC3120MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/659738/cc3100mod-module-has-become-unresponsive

器件型号:CC3100MOD
主题中讨论的其他器件: CC3100CC3120MOD

我花了一天的时间来调试我的代码、CC3100MOD 突然不再启动。 我已经使用逻辑分析仪检查了我的 nRESET 和 NHIB 信号。 nRESET 和 NHIB 为低电平。 nRESET 变为高电平、然后、很多秒后、NHIB 变为高电平。 那么什么也没有。 IRQ 从未有效。 它保持低电平。

除了从 AP 模式切换到工作站模式时偶尔发出命令超时(如另一个线程中所述)外、一切都正常、然后停止工作。

这怎么会发生? 如何恢复?

CC3100MOD 被焊接到我们的板上。 UART 信号未连接到我们的微控制器。

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    您能否在 nRESET 变为高电平之前确认 VBAT 是否稳定? 您正在通过 SPI 连接到 CC3100、如果不是 UART、对吧?

    您能在 SPI 总线上看到任何类型的通信吗? 有关初始化流程、请参阅以下内容:

    processors.wiki.ti.com/.../CC3100_Host_Interface
    processors.wiki.ti.com/.../CC3100_SPI_Host_Interface

    最棒的
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    这是 CC3100MOD、而不是 CC3120MOD、因此我没有 VBAT。 这是一个原型板。 最初、我有一个负载开关、在我将 nRESET 和 NHIB 配置为输出后、它只允许我为 CC3100供电。 我的负载开关不喜欢 CC3100MOD 的200uF 电容、因此我必须将其移除。 因此、有一段时间、在 CC3100通电后、nRESET 和 NHIB 可能会悬空。

    如果我添加一个下拉至 nRESET 以确保 CC3100保持在复位状态、直到我显式将其从复位状态中退出、CC3100MOD 是否会再次运行? 只要 nRESET 为低电平、N2HIB 浮动是否正常? 我没有一种简单的方法来修改 NHIB 上的下拉电阻。

    我没有从 CC3100MOD 获取中断、因此没有 SPI 流量。

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    是否存在软件问题? 您是否可以尝试恢复到程序的以前功能版本?

    此致、
    查尔斯·奥
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    您是否能够解决您在定制电路板上遇到的问题? 您是否注意到在恢复到以前工作的程序时有任何差异?

    最棒的
    Kevin