This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MOD:CC3220MOD

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/654511/cc3220mod-cc3220mod

器件型号:CC3220MOD
主题中讨论的其他器件:CC3120

我们希望将外部 MCU (主机 MCU)与 TI 产品结合使用。  目前正在考虑两种 TI 产品- CC3220和 CC3120。

在阅读完之后、使用 CC3120将是更好的选择。  我需要提出这个问题、因为 CC3220文档中没有提到 CC3120就是为 CC3220提供 Wi-Fi 和网络处理器功能的部件。  CC3220文档仅介绍了 Cortex M4 MCU 如何与 Wi-Fi 和网络处理器集成、而未命名此"Wi-Fi + NWP"块。

该基准是间接的、如中所示:

  1. 文档 swru455d.pdf (《CC3120和 CC3220编程人员指南》)没有这样的方框图。
  2. 有关电源管理的文档 swra502.pdf。  在第3.1节中、CC3220和 CC3120的主方框图澄清了两者之间的关系。

建议:因此、如果 CC3220本身的文档可能具有上面 swra502.pdf 中的方框图、则可以很好地向 CC3120/CC3220用户保证。

查询:

现在、我的查询的主要部分:

  1. 当"swru455.pdf"显示 CC3220和 CC3120的主机驱动程序相同时(第1章的第13页、简介部分)、 这意味着、如果用户决定使用 CC3120、则必须将在 CC3220的 CM4上运行的同一驱动程序移植到新主机上。  这种理解是否正确?
  2. 如果我将外部主机 MCU 与 CC3220配合使用、则运行"Wi-Fi +网络"部分的主机驱动程序(即 CC3220的 CC3120??) 将在 CM4本身上运行、因此外部主机 MCU 必须与 CM4通信、并通过 CM4忽略"Wi-Fi +网络"部分的配置。  这种理解是否正确?
  3. 如果将外部主机与 CC3220而不是 CC3120配合使用、除了上面第2点提到的不必要的努力之外、您是否预见到我们还会面临其他一些问题/顾虑?  
  4. 采用"外部主机+ CC3220"而不是"外部主机+ CC3120"是否有任何优势?

--

此致、

Neeraj Sallh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、您好!

    我想可能会有一些困惑-- CC3220器件是一个单芯片解决方案,它具有网络处理器 MCU 和用户应用 ARM Cortex M4 MCU。 而 CC3120器件仅包含网络处理器 MCU、需要外部主机 MCU。

    1)正确-使用 CC3120时、需要将 SimpleLink 主机驱动程序移植到任何新的主机平台。 有关如何执行此操作的详细说明、请参阅 CC3120 SDK:simplelink_sdk_wi_plugin_1_50_00_38/docs/wio_host_driver_api/html/index.html

    2) 2)通过 CC3220、Cortex M4主机 MCU 已完全可用、因为 Wi-Fi 网络组件已卸载到网络处理器上。 因此、在与 CC3220配对时、需要额外的外部 MCU 作为冗余方式。

    3) 3)请参阅答案2。

    4) 4)请参阅答案2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我想使用外部主机 MCU 并将其连接到 CC3220。

    外部主机将使用 CC3220、如下所示:

    它将(向 CC3220传递数据/从 CC3220接收数据)并通过 Wi-Fi 接口将其用于 TX/Rx。

    是否可以这样做?

    如果是、如何操作? 也就是说、

    1、可使用哪个接口将外部主机 MCU 与 CC3220连接?  此接口是否与 CC3220的 M4连接(我希望这是可能的、因为我们将外部主机 MCU 简单地用作 CC3220的外设来进行数据传输)?  或者、该接口是否必须与 CC3220的 NWP 部分连接(从而使外部主机必须将主机驱动程序移植到该接口上)?

    2.是否可以让主机驱动程序通过 CC3220的 M4运行?

    请找到随附的手工绘制的方框图、我在其中尝试解释预期用途。

    此图中还记录了与接口相关的疑问。