This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200MOD:CC3200MOD + drv8848 -器件卡滞

Guru**** 2826785 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200MOD, DRV8848, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/655655/cc3200mod-cc3200mod-drv8848---device-stuck

器件型号:CC3200MOD
主题中讨论的其他器件: DRV8848CC3200

您好!

我有带 CC3200Mod 的 PCB、CC3200mod 通过 drv8848控制两个12v 电机、MCU 有多个输入、例如温度和湿度传感器。

电压:

1. 12V --> drv8848

2.12V->3.3V(稳压器)--> CC3200Mod

3.12V->5V (稳压器)-->温度和湿度传感器

4.公共 GND

问题如下:

cc3200mod 使用 Aint1/2和 Bin1/2 (drv8848)来控制电机、每次电机打开大约 10秒、有时当它控制电机时、cc3200mod 卡滞、日志(串行端口)卡滞、电机继续工作、直到器件重新启动

 是否其他人也遇到过这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Idan、您好!

    您能不能帮助我理解当您说"cc3200mod 器件卡死了?"时的含义是什么? 您是否说有特定的代码行发生故障或存在意外的硬件行为? 我需要更多详细信息来帮助您解决这个问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    只有一个快速问题、与上面的信息相关。 您的 T+RH 传感器输出的数据电压电平。 它是5V 还是3.3V? 它是在 T+RH 传感器和 CC3200MOD 之间完成的电压转换?

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是问题通常发生的方式:

    该器件在数天内工作正常( 通过 wifi) T+RH 测量值被发送到我的服务器、日志运行良好、

    当我操作 电机(信号被发送到 drv8848)时、我通常 在没有 PWM 的情况下运行10秒、有时当我操作  电机时、所有 cc3200都卡滞、即日志卡滞、电机继续工作、直到我关闭电源为止、 我不得不说、这不是软件问题  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、这是更正

    3.3V--->温度湿度传感器--- >cc3200mod
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Idan、您好!

    哪个终端用于记录串行数据? 我建议尝试第二个终端程序(Putty 是一个很好的选择)、并尝试使用示波器读取数据线以监控任何活动。

    另一个建议是降低波特率、以查看这是否会影响记录(可能会防止缓冲区溢出)。