This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1831MOD:隐藏 SSID 无法连接、是否存在已知问题?

Guru**** 2522850 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1831

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/658913/linux-wl1831mod-hidden-ssid-not-connectable-known-issue

器件型号:WL1831MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1831

工具/软件:Linux

尊敬的 TI 支持团队:

我们的一个客户发现隐藏 SSID 存在问题。 他无法通过 WL1831和 NetworkManager 连接到他们。 NetworkManager 本身正在使用 wpa_supplicant。 我个人认为 NetworkManager 有问题,但我也想知道,您是否在连接到具有隐藏 SSID 的网络方面遇到已知问题?

我们将主线 Linux 内核版本4.9.51与 Microchip-SoC 和其中包含的 WL18xx 驱动程序搭配使用。
WL1831的固件版本为修订版8.9.0.0.75

WL1831工作正常(在禁用电源安全功能后)、但与隐藏 SSID 的连接问题除外。


提前感谢您的回答。

此致、
Frank Erdrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们未发现使用隐藏 SSID 时出现任何问题。
    我建议他们检查 wpa_supplicant 配置。

    确保他们的"SCAN_SSID_1"对应于要连接到使用隐藏 SSID 的网络。

    例如:
    www.raspberrypi.org/.../viewtopic.php

    此致、
    Eyal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 这是 wpa_supplicant 中的一个错误。 新版本2.6似乎可以解决此问题。