This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:UDP 套接字:裸机或 RTOS

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/655479/cc3220sf-launchxl-udp-socket-bare-metal-or-rtos

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
Thread 中讨论的其他器件:CC3200SDK

大家好、

我不熟悉 TI 和 SimpleLink。 我有一个用于 CC3220 Launchpad 的应用来测量各种传感器输入(模拟和数字)、并通过 UDP 套接字将此数据发送到连接到同一接入点的 PC。  

我注意到 CC3200SDK 没有 RTOS UDP 套接字示例。 首先、该示例是否可以与 CC3220搭配使用? 其次、您是否认为 RTOS 对我的应用程序来说是过度 kill?

非常感谢提供一些指导。

此致、

Zoran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zoran、

    如果您想在 CC3220器件上使用 UDP 套接字示例、则需要将应用移植到第2代平台。 Gen2 SDK 中包含了 Gen1到 Gen2迁移指南、位于:"simplelink_cc32xx_sdk_1_60_00_04\docs\simplelink_mcu_sdk\SimpleLink_Gen1_TO_Gen2_SDK_Migration_Guide.html"

    如果您打算扩展 UDP 示例以包括其他功能、我建议使用 RTOS。 否则、如果您的应用程序中只需要 UDP 套接字、那么我建议使用不带 RTOS 的方法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的奥斯汀:

    很抱歉耽误你的回答。 感谢您的反馈。 我已经开始使用 TI-RTOS。  

    此致、

    Zoran