This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:休眠模式下的高电流故障排除

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3220MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/660465/cc3220moda-troubleshooting-high-current-in-hibernate

器件型号:CC3220MODA

您好!

我将 CC3220MODA 置于休眠模式、可以看到电池的电流从大约50mA 降至大约5mA。   
如果我将处理器保持在复位状态、电池电流会降至约160uA。  板上有一些外设用于使处理器退出中断休眠状态。  我对160uA 整天都很满意、但似乎无法在软件中实现。

 在停止外设并将 GPIO 引脚停止到 HiZ 后、我正在使用对 PRCMHibernateEnter()的调用。

我还使用 了 Power_shutdown (),它为我提供了相同的输出。

解决这种情况的最佳方法是什么?  我是否必须显式关闭模块上的任何内部外设?

谢谢!

Joe K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joseph、

    根据您的描述、您似乎正在使用定制板。 在软件中让器件进入休眠状态应该相当简单(正如您提到的 Power_shutdown ()或直接调用 PRCM 模块通过 driverlib 将器件置于休眠状态的操作就足够了)。

    请确保在尝试将设备置于休眠状态时网络处理器未处于活动状态。 在休眠进入或关闭调用之前调用 sl_Stop()。

    假设这不是问题、我建议尝试在 LaunchPad 上使用软件、以确认引脚已正确锁定、器件进入休眠状态、然后再对电路板进行泄漏故障排除。 休眠时、LP 上的电流应~4.5/5uA。

    此致、
    本·M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、
    感谢您的回复。 正确、我们使用的是定制板。 为了进行完整性检查、我将休眠示例代码加载到了电路板上、并以相同的电流结束。 我最终发现、SOP1上有一个270欧姆的上拉电阻、灌电流为5.6mA (用于调试器)、但当保持复位时、没有压降、也没有电流消耗。 我想我们在生产中已经摆脱了这种情况、因此看起来我们都已做好准备。 我没有找到设置 SOP 行的停止状态的方法。 您知道这是不是可能的吗?

    感谢您的帮助!
    Joe K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joseph、

    您测量的电流消耗似乎来自此处。

    您的电路板配置是否便于移除该上拉电阻器? 您应该能够刷写应用、移除 SOP1连接、然后从闪存引导并测量预期电流。 我们期望 SOP 线上的上拉电阻设计为允许暂时使用、然后断开连接。 我们的 LaunchPad (LP)经过配置、因此您可以进行隔离式电源测量、其中仅包含器件和串行闪存电流、因此我不希望您在 LP 上看到这一点。

    如果更容易、您可以共享 SOP 配置的小屏幕截图、以便我进行验证。

    谢谢、
    本·M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、
    我们添加了一个跳线来启用/禁用 SOP 上拉、这似乎很好。 我认为我们现在的情况良好、并且看到了我们期望的电流量。
    感谢您的帮助!
    Joe K.