This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3100MODBOOST:CCS/CC3100MODBOOST

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100MODBOOST, TMS570LC4357, CC3100MOD, CC3100, CC3100SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/659172/ccs-cc3100modboost-ccs-cc3100modboost

器件型号:CC3100MODBOOST
主题中讨论的其他器件: TMS570LC4357CC3100MODCC3100CC3100SDK

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

  首先,我们使用的是 TMS570LC4357控制器和以太网。 现在我们已经购买 CC3100MODBOOST,我有 TMS570LC4357 LaunchPad 和 CC3100MODBOOST。 如何开始,以便在其他计算机之间进行 TCPIP 和 UDP 通信。 我的 CC3100MOD BOOST 接口将是 Launchpad 的 UART 接口。 请指导我完成 此操作、因为这与其他使用 AT 命令的 WFI 模块有很大不同。 我使用的是 Code Composer Studio  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Abhijith:

    我们提供 CC3100 SDK 供您下载、可帮助您开始软件开发。 有一些驱动程序和示例可为您提供帮助、包括 UDP 和 TCPIP 示例。

    但是、一个问题是 TMS570系列不是 SDK 上支持的平台之一。 使用 TMS570作为主机控制器来移植代码并开发您自己的驱动程序可能非常困难。

    使用 TMS570的原因是什么? 如果您愿意、您可以下载 CC3100 SDK 并在以下目录中查看我们支持的平台...

    www.ti.com/.../CC3100SDK =>下载链接

    C:\ti\cC3100SDK_1.2.0\cC3100-SDK\platform

    希望这对您有所帮助、
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deat Kevin、

              我们的产品中已经有 TMS570LC4357、它在现场工作正常。WiFi 是升级的一部分、因此无法切换处理器、因为我们的所有产品都在机车中运行。是否有任何支持 TMS570LC4357的 WiFi 模块?

    谢谢、此致

    Abhi。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Abhi:

    目前、CC31XX 或 CC32XX 系列都没有用于 Cortex-R5的支持驱动程序。 我想很难创建驱动程序来支持您自己的 R5。 我不确定是否有其他支持 R5架构的 WiFi 模块。

    最棒的
    Kevin