This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200-LAUNCHXL:CC3200-LAUNCHXL

Guru**** 2767185 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200SDK, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/659416/cc3200-launchxl-cc3200-launchxl

器件型号:CC3200-LAUNCHXL
Thread 中讨论的其他器件:CC3200SDKCC3200

大家好、

我的问题对坐在这里的专家来说可能是一个愚蠢的问题。 我刚刚开始使用 CC3200 LAUNCHXL 上的 wifi、我已通过 UART 与另一个 MSP430 (自己的板)连接。 我的要求是将从 WiFi 客户端接收到的数据解析到 MSP430、反之亦然、我想使用 CC3200。 我已完成 CC3200SDK 中提供的 wifi 演示项目。 现在、我很困惑哪个示例代码最好地满足我的要求、只需进行最小的更改(无法在 CC3200上添加大量代码)。 请建议...

其次、我现在正在运行 httpserver 示例代码、在该代码中、我能够将数据解析到 MSP、但我必须等待 MSP 的回复并将其转发到客户端。 (混淆了如何处理同一线程中的多个客户端)。 请建议我是否可以同时处理多个客户端、方法是对查询进行某种排队、并在收到 MSP 的回复时逐一为其提供服务。

我希望你们已经正确理解了我的要求。 人们热切期待着提出建议。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gaurav、

    您是否将 CC3200用作 AP 或基站?

    请参阅之前的 E2E 帖子、因为它可以回答您的问题、或至少部分问题。

    e2e.ti.com/.../2230890

    最棒的
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:
    我在 STA 模式下使用 CC3200作为 AP 模式、我不能有多个客户端(朋友推荐、提到的主题也是这样)。
    我在 httpserver 中的 cameraapptask()中服务。 并在中断中使用 UART。 现在我很担心、当我在 UART 上等待需要转发给 WiFi 客户端的回复时、其他一些客户端发布的请求将会丢失、正如我所说的那样。

    我尝试处理这种情况的第二种方法是将查询转发到 UART 并关闭连接、以便可以接收新的请求。 但现在、当我从 UART 收到回复时、需要将回复转发到已关闭连接的旧客户端。
    请提出一些解决问题的想法/方法。 谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gaurav、

    通过打开多个套接字,可以将多个客户端作为服务器进行管理。 处理 CC3200和 MSP 之间通信的方式(以及相关的断开连接)更多地与您设计应用的方式有关。

    我相信 SDK 中的示例将为您提供良好的指导、但不一定有一个示例可满足您的使用情况。 如果您不需要 http、则从 tcp_socket 开始可能更容易。

    最棒的
    Kevin