This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3200MOD:WLAN 站显示错误[一般事件]- ID=[-102] Sender =[5]

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200MOD, CC3200SDK, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/659972/ccs-cc3200mod-wlan-station-shows-an-error-general-event---id--102-sender-5

器件型号:CC3200MOD
Thread 中讨论的其他器件: CC3200SDKCC3200

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我有一个具有 cc3200Mod 的定制板,当我运行 WLAN 站代码时,它会显示错误 [一般事件]- ID=[-102] Sender =[5]。如何避免,是否有人要解决它??????

我已经发布了一个线程,如下所示。请仔细阅读。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aju、

    常规事件错误-102为 SL_General_error_con_Mgmt_status_unspecified、这似乎指向连接问题。 每次运行应用程序并尝试在不同环境中使用不同 AP 时、是否都会出现此问题?

    有关一些调试想法、请参阅以下先前的文章:

    e2e.ti.com/.../504358
    e2e.ti.com/.../2066459

    最棒的
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:
    感谢您的支持。
    是的、每次尝试应用程序时都会出现此问题(同时检查显示相同错误的不同接入点)。
    当我尝试任何与 WiFi 相关的应用程序时、会出现相同的错误。

    阿尤
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aju、

    您能否确认您已在 common.h 中准确更改了以下参数?

    位置:C:\ti\cc3200SDK_1.3.0\cc3200-sdk\examples\common\common.h

    //
    应根据接入点(AP)属性修改以下宏的值
    // SimpleLink 器件将在执行应用程序时连接到以下 AP
    //
    #define SSID_NAME "simplelinkapps1" /* AP SSID */
    #define SECURITY_TYPE SL_SEC_TYPE_WPA_WPA2 //安全类型(开放或 WEP 或 WPA)*/
    #define SECURITY_KEY "异位 sapps1" /*安全 AP 的密码*/ 

    如果这不能解决您的问题、您可以尝试其中一个链接帖子中的建议:

    " 在连接和报告周围 AP 的 RSSI 之前、您能否尝试扫描 CC3200中的空气? 您可以通过 sl_WlanGetNetworkList()执行此操作。 查看 SDK 上的 SCAN_POLICE"

    查看 CC3200是否可以看到您的 AP 网络。

    希望这对您有所帮助、

    Kevin