This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100BOOST:在电池电源上使用 CC3100BOOST 和 MSP432 LaunchPad

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100, CC3100BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/660542/cc3100boost-using-a-cc3100boost-and-msp432-launchpad-on-battery-power

器件型号:CC3100BOOST
主题中讨论的其他器件:CC3100

我们一群人正在尝试使用 MSP432 LaunchPad 和 CC3100BOOST 模块执行项目。 我们根据通过 USB 插入计算机的 MSP432 Launchpad 为其编写了所有代码。 现在、我们要使用不带电路板调试器(USB)端的器件。 但是、我们不确定如何执行此操作。 似乎我们可以在没有调试器的情况下为 MSP432正确供电、但 CC3100模块似乎无法正常供电。 3.3V 时尤其如此。 有时 CC3100甚至无法完全启动。 我们已经做了一些事情来使一切正常运转、但现在非常沮丧。 最终目标是 MSP432和 CC3100由电池供电、而不是由 USB 电源供电。 我们还需要从器件中完全删除 XDS 调试器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carina、您好!

    通过将 J8设置为向下位置(接头的中间引脚和"MCU"之间)、CC3100BOOST 应能够由主机 LaunchPad 供电。 请参阅 BoosterPack 用户指南的第2.3.2节

    如果已经是这种情况、我将确保在使用电池电源时、您的电源能够在最坏的情况下(即、当 CC3100需要校准时)为两个器件提供所需的电流。

    此致、
    本·M