This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:WiLink 天线匹配:测试

Guru**** 2551370 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/660414/wl1835mod-wilink-antenna-matching-tests

器件型号:WL1835MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1835

您好!

我们设计了一个具有 WL1835的定制 PCB、并将天线迹线连接到 SMA 连接器、但我们没有看到一些仍有待确定(π 型滤波器)用于天线匹配的匹配组件。

为了检查和确定匹配电路的这些值、我们将使用 VNA/网络分析器并检查 s 参数以及 VSWR。

我的问题:

-是否有一种简单的方法允许 WiLink 在特定信道上发送单个载波? (用于 VSWR 测量)。

-是否有一种简单的方法来确保 WiLink 芯片处于完全传输模式(PA 已通电等)、因此其输入阻抗是应该的、同时不发送任何实际流量(这可能会干扰测量)?

感谢您的反馈