This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:无法连接到 cc3220sf launchpad

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/660012/cc3220sf-launchxl-unable-to-connect-to-the-cc3220sf-launchpad

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220SF

我无法连接到 launchpad 的 WiFi。 无法在我的任何设备(例如智能手机或笔记本电脑)上找到网络。 您能告诉我如何将我的器件连接到 cc3220sf 套件吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,尼吉纳,

    您是否已安装 CC3220 SDK、并且您是否在器件上运行其中一个示例? 您是否将设备配置为 AP 并尝试从手机/笔记本电脑连接到 AP?

    开箱即用演示将是一个很好的示例。 wiki 页面包含演示说明、并介绍了如何连接您的器件。

    文件://C:/ti/simplelink_cc32xx_sdk_1_60_00_04/examples/rtos/CC3220SF_LAUNCHXL/demos/out_of_box/README.html

    最棒的
    Kevin