This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220S-LAUNCHXL:如何在 cc3220中设置日期/时间

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220MOD, CC3200MOD, CC3220S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/659153/cc3220s-launchxl-how-to-set-the-date-time-in-cc3220s

器件型号:CC3220S-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220SCC3220MODCC3200MOD

您好!

我想让 cc3220运行自己的日历。 基本上、我需要设置一次器件、稍后它会知道月、工作日、日期、时间。

是否有解决方案?

CC3220MODAS 上的晶体/计时器的精度是多少、它适用于长时间运行时钟?

谢谢、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    如果您不需要具有备用电池的 RTC、CC3220MOD 中的 RTC 就足以满足此目的。 CC3220 QFN 芯片已声明大约+/-150ppm、这不应超过每天10秒。

    例如、我们在应用中使用 Epson 的 CC3200MOD 外部 RTC 和外部纽扣电池备用电池。 此 RTC 可在10年以下的小型电池下工作、偏差约为20秒/月。 市场上有许多 RTC 芯片...

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jan、

    感谢您的回复。 关于软件、是否有现成的 javascript 代码片段用于在 CC3220S 上设置日期/时间?

    谢谢、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请参阅 www.ti.com/.../getliterature.tsp 中的令牌__SL_G_S.J 和__SL_P_S.J。 还提供了如何使用此令牌的示例。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jan、

    非常感谢。

    David