This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220S-LAUNCHXL:如何在将 AP 与 WEP 安全连接时设置 WEP 索引? 某些 AP 可以选择4组内的密钥、CC3220S 是否使用默认索引1连接 AP?

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/659509/cc3220s-launchxl-how-to-set-the-wep-index-when-connect-an-ap-with-wep-security-some-ap-can-choose-a-key-within-4-group-does-cc3220s-use-defaulte-index-1-to-connect-the-ap

器件型号:CC3220S-LAUNCHXL

结构 中的 SlWlanSecParams_t 没有 sl_WlanConnect 中的参数 WEP 索引(const _i8* pname、const _i16 NameLen、const _u8 * pMacAddr、const SlWSeclanParams_t* pSecParams、const SlWlanParamsExt_t* pSecParams;)

typedef 结构

_u8类型;
_i8*键;
_u8 KeyLen;
}SlWlanSecParams_t;

某些 AP 可以像下图那样设置 WEP 索引:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的张晓忠:

    WEP 是一种非常不安全的协议。 改用更新、更安全的协议是明智的。

    我相信此功能大部分由路由器执行、因为它一次只能使用一个索引。 我认为用户选择了在身份验证过程中路由器将查找的索引(或密钥)。

    最棒的
    Kevin