This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200MOD:CC3200:与服务器的 HTTP 连接失败

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/653532/cc3200mod-cc3200-http-connection-to-server-failed

器件型号:CC3200MOD
Thread 中讨论的其他器件:CC3200

大家好

我们必须不断从 cc3200 模块向我们的一台服务器发出 POST 请求,但是在大约7-8个实例 之后,ConnectToHTTPServer 失败,并出现错误代码 -101。 这就是断言的效果

与服务器的连接失败。 错误(-101)

我们认为-101是套接字创建失败错误、有人可以给我们一些有关如何调试此问题的线索。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashish、您好!

    这是重复的帖子。  请参阅此主题:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、奥斯汀、

    我已经看到这一帖子,而且也有该帖子中所述的同样问题。
    我不确定此问题的 http 实例有多清楚?
    我对 cc3200编程非常陌生。

    您能为您提供帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    使用 HTTPCLI_析 构(httpClient)或使用 HTTPCL_DISCONNECT (httpClient)函数后、我仍然面临相同的问题。

    对此有什么建议????
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashish、您好!

    您可以参阅此帖子以了解有关使用案例中出现错误代码-102的可能原因的说明: