This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TIDC-CC3200-VIDEO:TIDC-CC3200-VIDEO 申请的电路板原理图

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200, TIDC-CC3200-VIDEO, CC3200MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/659237/ccs-tidc-cc3200-video-board-schematic-for-tidc-cc3200-video-request

器件型号:TIDC-CC3200-video
Thread 中讨论的其他部件:CC3200CC3200MOD

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的 TI:

我叫 Dmitrii Kondakov、我们在 TI SimpleLink CC3200微控制器上开发了一款 WiFi 摄像头器件。  

我想将"SimpleLinkTmCC3200-OV788 Wi-Fi 视频/音频流参考设计"作为我们原型的起点。 但我找不到将 CC3200和 OV788组合在一起的邻居 OV788评估板。  

要制作类似 TI 制造的电路板(TIDC-CC3200-VIDEO 电路板)、我需要原理图。

请提供 TIDC-CC3200-VIDEO 板的原理图并说明描述的 OV788芯片的器件型号。

谢谢你。

--

祝您一切顺利、

Dmitrii Kondakov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dimitri、

    很棒,很高兴听到!

    TI 设计的所有支持设计文件、软件和用户指南均可在以下网页上找到: www.ti.com/.../TIDC-CC3200-VIDEO

    OV7912 Omnivision 板可在以下位置找到: www.arrow.com/.../omnivision-technologies

    希望这对您有所帮助、
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢你的答复。 我询问了 OV788以及 TIDC-CC3200-video 的完整原理图、但您给了我一个指向摄像头传感器的链接、其中甚至没有数据表。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dmitrii、

    所有设计文件都位于我链接的页面上。 以下是 TI 设计的原理图: www.ti.com/.../tidroq0.pdf

    该页面上提供的用户指南介绍了所有使用的器件: http://www.ti.com/lit/tiduck9

    最棒的
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kevin、
    从您提供的第一个链接中、我只找到了 CC3200MOD 芯片、OV788和摄像头传感器在原理图上的位置在哪里?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    OV788子系统不属于此参考设计(该板包含 OV788 + OV9712和许多其他芯片)。 如 TIDUCK9第1.4.1.2章所述、有关此子系统的信息、您应联系 OmniVision 客户支持。

    1月